This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DAC38J82:相位噪声

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642645/linux-dac38j82-phase-noise

部件号:DAC38J82
主题中讨论的其他部件:DAC37J82

工具/软件:Linux

您好TI!
我叫Valeriy。
我设计通信设备方案。 为我的设计选择了DAC37J82。 您能说出此设备的相位噪声吗?
此致,Val。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Val,

    您是否计划将此设备与外部时钟或PLL一起使用? 您计划使用什么采样率? 我们可以提供一些相位噪声数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,感谢您的回复。

    我们计划将此设备与外部低抖动时钟1.6GHz配合使用。
    您能告诉我此设备与外部时钟配合使用的相位噪声,以及与内部PLL配合使用的1.6GHz相位噪声吗?

    此致,Val。