This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293不支持AAMI EC11、EC13、IEC6.0601万-1、IEC6.0601万-2-27和IEC6.0601万-2-51标准?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642601/ads1293-ads1293-can-not-support-aami-ec11-ec13-iec60601-1-iec60601-2-27-and-iec60601-2-51-standards

部件号:ADS1293

德拉斯,


我们的客户找到ADS1293,但SPEC没有显示 AAMI EC11、EC13、IEC6.0601万-1、IEC6.0601万-2-27和IEC6.0601万-2-51标准支持?


是意味着不能支持标准吗?  或者硬件设计可以为您提供帮助?


如果我们需要设计导联5心电图应用程序,是否有任何建议部件号?


如果有,请告知我。


谢谢!


此致,


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    ADS1293能够实现5导联心电图测量,但它不是最终产品,因此不一定要满足上述标准所定义的相同测试要求。 构建符合各种医疗标准的最终产品将在很大程度上受制于硬件的设计方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我 明白了!

    非常感谢

    此致,

    劳伦斯。