This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:ADC121C021

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641847/adc121c021-adc121c021

部件号:ADC121C021

ADC121具有开机重置功能,但数据表中的任何位置都不是列出电源连接后设备准备就绪的时间。 我需要此信息以优化电池供电设备的开机时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen您好!

    电源接通复位电压为2.7V。  一旦供应达到该点,零件就可以使用了。  无需等待一段时间。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

    这不是我们所看到的。 在您访问设备之前,我们会遇到10毫秒的延迟。

    这也更像我们在装置中的其他I2C设备(嗡嗡声传感器,加速计在准备就绪前有25至30ms的延迟)

    Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen,您好!

    我找到了设计文档,但没有列出开机时间的规格,因此您正在测量的内容可能是正确的。  我已向发布此零件的团队中的一位工程师发送了一封电子邮件,以查看他是否拥有大概的人数。  我会让你知道他说了什么。

    Mike