This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:ADC和DAC板的并行操作是否可行?

Guru**** 2582235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633148/tsw1400evm-parallel-operation-of-adc-and-dac-boards-possible

部件号:TSW1400EVM

您好,

是否可以将ADC和DAC板与TSW1400EVM和高速数据转换器Pro软件并行(同时)使用? 例如,模拟与发射器和接收器的通信通道。

或者,如果没有,是否可以同步/耦合两个TSW1400EVM,其中一个使用ADC板,另一个使用DAC板,以构建完整的Tx-Rx链。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    不支持。主板一次只支持一种模式。 如果您想提供自定义源代码和软件,您可以自己完成此操作。 我认为硬件已经到位,可以做到这一点。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。

    然后,是否可以同步或耦合2个TSW1400EVM,其中一个使用DAC,另一个使用ADC?

    此致
    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    是的。 如果您将两个TSW1400EVM布防为使用触发输入,则当您将通用触发器应用于两个电路板时,ADC将同时进行捕获,DAC将获得一个测试模式,该模式将在触发时重新启动。

    此致,

    Jim