主题中讨论的其他部件:TINA-TI, OPA350, OPA320
您好,
在为ADC SAR采样设计抗锯齿滤波器时,是首选让最终滤波器/放大器级直接驱动ADC输入,还是最好/常见的做法是插入具有统一或更多增益的缓冲级来处理独立于滤波器设计的s/h输入?
我已经做到了两种方式,到目前为止,我都没有遇到任何问题,但我想知道什么是'最佳'方法?
谢谢,Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在为ADC SAR采样设计抗锯齿滤波器时,是首选让最终滤波器/放大器级直接驱动ADC输入,还是最好/常见的做法是插入具有统一或更多增益的缓冲级来处理独立于滤波器设计的s/h输入?
我已经做到了两种方式,到目前为止,我都没有遇到任何问题,但我想知道什么是'最佳'方法?
谢谢,Keith
Keith
一般情况下,最好使用宽带宽缓冲驱动SAR输入。 在这种情况下,第一级可以针对偏移和噪声进行优化。 第二级仅针对ADC驱动和稳定进行了优化。 有时,在增益中使用放大器时,要使ADC稳定下来可能是一个挑战。 您只使用一个放大器级的主要原因是为了优化成本/尺寸。 ADC精度实验室(以下链接)讨论了如何使用TINA SPICE驱动SAR和测试设置。 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
艺术
Marc:
要实施反别名过滤器或任何用于此问题的输入过滤器,我们建议使用过滤器设计器(TI.com上的在线工具)为您的应用程序设计正确的过滤器。 在滤波器之后,建议使用缓冲放大器,其输出上会有一个RC电路,为SAR ADC的输入供电。 不应将此RC电路与反锯齿滤波器混淆。 我将发布两个非常一般的TINA-TI电路示例, 仅用于拓扑参考。 一个在ADC驱动放大器的输入端有一个RC (反锯齿)滤波器。 第二个在ADC驱动放大器的输入上具有二阶有源滤波器。
玩得开心!
——布莱恩
您好,
请看一下使用OPA350在TMS320F28xxx DSP上驱动SAR转换器对电路进行的这些修改吗?
我们添加了:
1.无反相输入上的过滤器/去耦合盖
2.输出上的铲斗盖
3.稍微改变了反馈回路
非常感谢,Keith
Keith:
我已在所附的TSM文件中对您的电路进行了轻微修改。 您的ADC输入模型看起来不错,但LSB错误输出对我不起作用,因此我将其更改为模拟仪表。 除此之外,我使用了不同的反馈上限和不同的“充电桶”滤波器值,并更改为OPA320。 它的成本更低,在整个输出范围内提供了足够带宽的线性性能,并在转换器的1/2 LSB范围内稳定。
/cfs/file/__key/communityserver-discussionse-components_files/73/sar-drive-with OPA320.TSC
——布莱恩
Keith:
在所附的TSC中,您将找到您的电路并给出一些建议。 此电路对反馈电容和充电桶滤波器使用一些不同的值,并将OPA350替换为OPA320。 OPA320的成本更低,转换器输入的值在1/2 LSB内。
/cfs/file/__key/communityserver-discussionse-components_files/73/1033.sar-drive-with-OPA320.TSC
——布莱恩