This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:用于Windows 10 x64上ADS127L01EVM的USB散装驱动程序?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631611/ads127l01evm-usb-bulk-driver-for-ads127l01evm-on-windows-10-x64

部件号:ADS127L01EVM
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

您好,TI:

我们已订购新 的ADS127L01EVM,并在Windows 10 PC中安装了以下组件。

1) ADS127L01EVM-DVCPKG: ADS127L01EVM器件包

2) ADS127L01EVM-DVCPKG:ADS127L01EVM器件封装

我仍然看到通用批量设备的问题,如图所示,发行说明中提到Windows 10驱动程序问题已解决。

是否有人在使用最新软件时也遇到类似问题?  

TI的人员是否可以对此问题提供支持

此致,

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ashok,

    感谢您对我们的ADS127L01的关注!

    您应该安装的第一个软件是我们的Delta-Sigma评估软件:

    DELTSIGMAEVAL-GUI:
    Delta-Sigma ADC评估软件

    安装GUI和ADS127L01设备软件包后,您可能仍需要将设备指向正确的驱动程序。 请执行以下操作:

    1. 右键单击“Generic Bulk Device”(通用批量设备),选择“Update Driver Software…”(更新驱动程序软件…)
    2. 手动浏览“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \DSEvalSW\drivers”。 选中“包括子文件夹”并点击“下一步”。
    3. 安装设备软件。

    设备管理器应刷新,EVM将枚举为TivaWare批量设备->通用批量设备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ryan。 您的建议有所帮助。

    我们将更改一些设置以进行评估。

    将询问是否存在任何瓶颈。

    此致,

    Ashok