This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16V130:日期代码标识帮助

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633184/adc16v130-help-with-date-code-identification

部件号:ADC16V130

您好,

我们有一位客户从TI商店订购了ADC16V130CISQE/NOPB。

客户要求提供日期代码。

我知道此请求听起来很初步,但数字似乎含糊不清,不适合此设备(除非是非常旧的库存):

第一行:VM17ABE3

第二行:ADC16V130

 

我们参考了此TI文档:

 http://www.ti.com/lit/an/snoa039c/snoa039c.pdf

我们在内部对此进行了讨论,没有人对此表示清楚。

我读的是2011年10月。

有人能看看这一点并提供一些反馈吗?

 

谢谢!

GGabe Garza

TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabe

    该设备是使用National Semiconductor生产系统制造的,因此这是正确的参考文档。

    根据VM17ABE3的标记,我得到以下信息:

    V -位置很棒,在我的波特兰南部

    M -装配和测试地点位于马来西亚马六甲

    17 - 2011年在第42周至第47周的某处进行测试和打包。 (这是TI收购National Semiconductor之前的情况)。

    AB -该时间段的管芯运行代码

    我不确定E3信息表示什么。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim,这很有帮助。 非常感谢!