This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:DAC精确度估计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639552/pga970-dac-accuracy-estimation

部件号:PGA970

大家好,

客户询问他们是否要将DAC输出摆动全范围设置为5V。

通过校准和不校准,PGA970单独实现的最佳精确度是多少?

我无法理解如何阅读DAC规格,它们看起来与常规DAC不同,如果可能,请告知我,谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我不建议在没有校准的情况下使用PGA970来补偿传感器。 在这样的情况下,我无法准确地说出来。 即使已校准,准确度也取决于板,传感器和校准。

    至于DAC规格,您是在寻找输出DAC或波形发生器DAC的信息吗? 输出DAC规格位于数据表的6.18 和6.19 部分,如果您有一些具体问题,我很乐意为您解答。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    谢谢。 我们通常使用RSS来估计准确度的常规DAC规格。 如果必须校准,那么我会说在大多数情况下,偏移漂移,增益漂移,INL和VREF误差是我计算中的主要误差。 但我不明白如何读取PGA970规范来查找这些术语,也许PGA970中的DAC没有我想象中那么简单,您能否举个例子来说明我们如何估计校准案例的精确度? 说Ta变化高达50C,最大+/- 25C变化。 谢谢。

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    是否有任何更新? 客户正在等待。 谢谢。

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    不幸的是,我没有PGA970中DAC的这些特定参数的数据。 如果要查看内部信号链总误差,可以在数据表中找到ADC的偏移,非线性和漂移数据,数字解调器的非线性和漂移数据,以及DAC增益级的线性和漂移数据。 但这就是所有可用的。

    此致,