This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:有关VBRGN连接的问题

Guru**** 2791135 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639065/pga900-question-about-vbrgn-connection

部件号:PGA900

您好,

我想问一下PGA900 VBRGN连接。

根据D/S第25页中的功能框图,VBRGN引脚在内部连接到GND。

VBRGN引脚连接到哪个接地? (接地? 或AVSS?)

如果VBRGN引脚没有任何其他功能,但连接到GND,  

是否可以将电阻器电桥传感器从外部连接到GND,而不是连接到VBRGN引脚?

此致,

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    VBRGN连接到内部设备接地(GND)。 您可以使用VBRGN引脚连接电阻器电桥,或将其从外部连接到GND。 任何一种方法都将相同。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott

    感谢您的建议。

    所以我的理解是,你不推荐电阻器桥使用模拟接地(AVSS),对吗?

    此致,

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样做没问题。 AVSS应连接到板上的所有其他接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott

    感谢您的评论。

    与使用外部GND相比,电阻器桥使用VBRGN引脚是否有任何优势?

    换言之,使用外部GND是否有任何缺点?

    谢谢

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    对外部地面没有任何不利之处。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott

    感谢您的评论。

    我想详细了解D/S第25页中的功能方框图。

    如您之前所述,VBRGN连接到内部设备接地(GND)。

    但我认为VBRGN应该连接到AVSS,因为在功能方框图中,传感器电压供应块由AVDD供电。

    您能否告诉我,哪一个接地相关引脚(表示AVSS/DVSS/GND)连接到D/S第25页的功能方框图中所述的每个方框?

    此致,

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott

    非常抱歉在您忙碌时推送,但我正在等待您的回复。

    此致,
    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    在我们的所有参考材料(包括EVM)中,所有的接地都是绑在一起的,这就是我们建议如何对客户主板进行布局,因此我很好奇为什么有必要了解内部块是如何接地的。 即使在板上将接地分开,在某些情况下也必须通过铁氧体磁珠将其绑在一起。

    此致,