This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:JESD204B

Guru**** 2581845 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633019/ads42jb49-jesd204b

部件号:ADS42JB49

各位同事:

我们的想法是在测量系统中尽可能早地从模拟域切换到数字域,并使ADC更接近信号源。

问题是,ADS42JB49和Altera收发器之间的JESD 204B线路的最大物理长度是多少? 是否有应用程序备注?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我们已经对扩展板进行了测试,这些扩展板在我们的ADC板和FPGA捕获板之间提供了额外的16英寸的痕量长度,没有任何问题。 只要您不担心延迟,就可以使用更大的弹性缓冲区来调整通道之间的偏移。 您可能的设置唯一的问题是信号完整性。 您计划在多长时间内进行这些跟踪? 您计划使用哪种类型的主板材料? 如果可能,请对系统进行模拟,并验证接收器端的信号质量,然后将其与JESD204B标准的电气规格概述部分(4.1)进行比较。

    此致,

    Jim