This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1299:通过SPI命令读取芯片ID失败。仅获取0x00

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631494/linux-ads1299-read-chip-id-via-spi-command-fail-only-get-0x00

部件号:ADS1299

工具/软件:Linux

尊敬的TI工程师:

    我们的团队开发了一个使用ADS1299的电路板,但我们发现通过SPI发送读取寄存器命令后无法读取芯片ID,
如果您给我们一些建议,我们将不胜感激。
我们发现VCAP1低于1.1V,因此我们将C17从100uF更改为47uF。将C17更改为47uF后 ,我们发现VCAP1高于1.1V。
但我们仍然无法读取芯片ID,数据为0x00。

附件是我们的硬件方案。

我们使用 github.com/.../kernel-module-ads129x上的ads1299驱动程序

DTS文件就是这样的。

SPI2_cs0@0{
  兼容="ti,ads129x";
  reg =<0>;
  SPI-max-frequency =<200万>;
  RESET-GPIO =<&pioA 122 gPIO_ACTIVE_low>;
  start-gPIO =<&pioA 57 gPIO_ACTIVE_HIGH >;

  RDY-IRQ{
    interrup-parent =<&pioA>;
    中断=<105 IRQ_TYPE_EDGE_RING_RING_>;
  };
};

这些图片来自示波器。
SPI命令0x02 (唤醒)
SPI命令0x11 (SDATAC)
SPI命令0x2000 (RREG地址0芯片ID)
SPI命令0x04 (待机)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gang,

    感谢您的提问。

    您是否使用了正确的SPI模式设置? 在您的图像中,数据似乎正在从SCLK的下降边缘过渡。 我们需要在SCLK的上升沿上转换数据,因为ADS1299使用下降沿来锁定数据。

    请确认您正在使用SPI模式1 (CPOL = 0,CPHA = 1):

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

        感谢您的建议。

    在将SPI模式更改为模式1后,请遵循您的建议,但芯片ID仍为0x00。
    是否还有其他因素要考虑呢?
    再次感谢。

    此致,
    耙串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gang,

    感谢您的更新。

    如果您只是打开设备电源并脉冲/reset,您最终是否看到/DRDY在启动被拉高后脉冲?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回复。

    我们打开设备电源,  直接使用线将其切换/重置为低电平。  
    但仍然没有 /DRDY脉冲。(在图1中)

    我们设置 了信号是通过在 示波器上跌落/DRDY触发的,
    然后在 Linux下执行/reset  
    但 自从设备通电后,我们没有看到/DRDY脉冲。(图2)

    此致,

    耙串

    以下是图片1

    黄色:开始
    绿色:重置
    蓝色: 耗材
    紫色:DRDY

    以下是图2

    黄色:开始
    绿色:DRDY
    蓝色: 重置
    紫色:PWDN