This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:未连续收集数据

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643199/ads131a04evm-data-not-collected-continuously

部件号:ADS131A04EVM
在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件

您好,

I已将ADC1 (J7)连接至1伏恒定电压源。 下面显示了从EVM随附的Data Analyis工具中显示的输出。 我期待一条直线。 为什么它会振荡? 这是预料之中的吗? 是否可以通过设置寄存器的某些位来删除此项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    ADS131A04中有哪些寄存器设置? 您如何应用输入和接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了工具包中提供的预定义脚本。 名称:基本启动,数据速率@ 8kSPS
    脚本将为:
    解锁
    WREG 0D 02
    WREG 0E 48
    唤醒
    WREG 0F 0F
    REGMAP

    我确实通过更改CLK2寄存器将采样率更改为较低的值。 MODCLK = ICLK/4和SMAPLECLK = MODCLK/1024

    J7+连接至正极端子。
    J7-连接至负极端子。

    技术上:1.0 V在J7引脚之间通信

    一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我也尝试了这个代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Anand!

    1V电源是否仅是您的基本台式电源? 我将在我们的最后详细了解一下,看看我是否可以再现设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。它是台式电源。 我尝试使用NI板捕获信号,似乎电源有故障。

    感谢您的支持。