This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ADS8353

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639855/ads8353-ads8353

部件号:ADS8353

1. ADS8353被配置为单通道48时钟模式,输入0时输出应为0,但现在并非所有0都具有高电平通道。 原因是什么?

2.在数据手册第41页上,SDI的B15~B0输入了哪些具体数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng,

    1.您是将两个输入驱动至0还是将它们接地以获得0V测试电压? 您能否验证提供高电平的通道的输入在输入处是否为0V? 此外,您能否尝试将两个输入短接在一起并重新测试?

    2.第35页开始的第8.5 章节描述了B15-B0。 这些用于配置CFR和REFDIAC_X寄存器,详见第36页和第37页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng,

    我没有收到您关于我的上述问题的回复,因此我将结束此话题。 如果您有任何其他问题,请随时将其发布在此处或开始新的主题。