请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 我为我的8通道EEG电路板购买了一台新的ADS1299,作为我在大学的最后一年项目。 我想获取我的8个信道数据。 第一步是将它焊接在一个分组讨论板上,这是一项繁忙的任务,但幸运的是进展顺利。
现在,主要问题是驱动电路所需的滤波器和电容器等组件。 我搜索了所有论坛,但没有正确的电路。 任何人都能为ads1299提供完整的电路原理图,这将非常有帮助。 我想要一个8通道的EEG,下面是我的问题。
- 我想使用5伏模拟和3.3 伏特数字的单极电源。 那么它是否会扭曲我的信号的负部分? 或者我必须使用双极电源来伴随信号的负极部分。
- 输入的正和负的滤波值应该是多少。 应该有哪些组件。
- ads1299是否有右腿驱动电路。 如果是,则我可以如何使用它,并将电极连接到它。
- 在参考端子处,如何选择电容器。
最后,如果有人提供ads1299的精确电路原理图,将会非常有帮助。