This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7955:浮动NC引脚?

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7955, ADS7953, ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632555/ads7955-floating-nc-pins

部件号:ADS7955
线程中讨论的其他部件: ADS7953ADS7951

在ADS7955数据表第7页上,NC引脚有一条注释,说明“引脚内部未连接,请勿浮动这些引脚”。 这些针脚是否应接地或其它已知电压? 标记为"未连接"的引脚需要连接到某处似乎很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,bondk,

    我们正在更新ADS7955数据表,并将阐明NC引脚说明,但下面是简短的答案:

    为了实现最佳设计实践,NC引脚和未使用的通道应连接到接地。

    这些引脚被标记为NO CONNECT,因为它们是较高信道数设备上的输入信道。 这使得设计更改(即增加输入通道的数量)变得非常容易,因为不同的通道数和/或分辨率ADC可以在没有或轻微PCB更改的情况下进行交换(例如,使用ADS7951或ADS7953切换ADS7955)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan;

    感谢您的澄清。 如果这些引脚保持浮动状态,这会对ADC的行为产生什么影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,bondk,

    我不希望让引脚保持浮动状态会对ADC的行为或性能产生任何影响。 但是,将引脚接地至模拟接地(AGND)有助于防止信道之间的任何串音。