This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5631:是否有可用的IBIS模型?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643017/tlv5631-is-there-an-ibis-model-available

部件号:TLV5631

您好,

是否有IBIS模型可用于TLV5631? 我可以在哪里下载它?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yee,

    我们的现代设备标准做法是发布IBIS模型,该模型发布在产品文件夹的"工具和软件"选项卡上,有时还发布在产品文件夹顶层的"特色工具和软件"下, 取决于给定设备可能具有的支持材料数量。

    不幸的是,TLV5631是一款旧设备,因为我们不一定为每个DAC提供IBIS模型,而且没有可用的模型。