This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218EVM:输出电压范围

Guru**** 2841180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8218EVM, DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632807/dac8218evm-output-voltage-range

部件号:DAC8218EVM
主题中讨论的其他部件: DAC8218

DAC8218EVM支持哪些输出电压范围?  我需要0-20V输出。  我计划使用单极模式。  使用此EVM是否可以做到这一点?

文档参考:

  • 在DAC8218数据表的第1页的功能中 ,第二个项目符号 表示“单极输出:0V至+33V”。
  • 在DAC8218EVM数据表的第2页的简介中,第3段指出:“DAC8218EVM设计用于单极和双极(默认)操作模式。”
  • 在DAC8218EVM警告和限制的数据表中,它指出:“必须在-16.5V至+21V的输入电压范围和–15V至+15V的输出电压范围内操作此EVM。 超过指定的输入范围可能会导致EVM出现意外操作和/或不可逆的损坏。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    我认为警告可能是一般性的或从另一个指南中抄过来的。  只要不违反DAC8218或EVM的其他组件的最大操作条件,您就应该能够在EVM上以0-20V单极模式操作。  具体来说,AVDD电源与最大输入电压为26V的LT750共享。  因此,您应注意不要超过正高压导轨的值。   

    如果这可以解决您的问题,请将线程标记为'已解决'。 谢谢!

    保罗