Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM, DAC8775
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8775EVM 主题中讨论的其他部件: DAC8775
大家好,论坛,希望大家都做得好。
我在测试DAC8775 EVM时遇到了一个问题。 通过Spartan 6 FPGA 和Microblaze处理器,我正在尝试使用以C代码编写的SPI线路配置DAC8775EVM。
问题是 我的应用程序代码能够在电流模式下配置DAC,我获得了成功的结果,但当我更改电压模式的代码时,它不工作,当我写入电压配置模式的数据时,我的参考电压也不会出现。
我想知道问题到底出在哪里? 如果代码正确配置了当前模式,那么它还应该配置电压模式, 我无法理解,请有人帮我调试。
非常感谢。
附加的屏幕截图将给出一些想法。