This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DL502:带宽是否为2.3GHz

Guru**** 2517840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DL502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632367/adc08dl502-is-bandwidth-2-3ghz-possible

部件号:ADC08DL502

大家好,

我的客户正在考虑ADC08DL502,客户需要FPBW = 2.3GHz。 我知道根据TI数据表FPBW =2GHz。 2.3 是否在事实上不可能实现,或者客户会看到性能差,噪音等?

此致,

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitry,

    我们正在研究超出FPBW将如何影响性能,并将很快与您联系。 平均而言,我们无法保证数据表性能超过2 GHz FPBW阈值。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry

    在2.3 GHz输入频率下,输入信号将与低频输入相比显著衰减(超过5dB)。 在2.3 GHz输入频率下,SNR,SINAD和ENOB性能也将显著降低。

    如果您可以分享有关客户输入频率最小和最大值,采样率和所需性能的更多详细信息,我们可以提供有关ADC08DL502可能性能的更具体答案,或者建议可提供所需性能的备选ADC。

    此致,

    Jim B