This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7222:交换基带信号的P/N输入/输出

Guru**** 2662865 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642285/afe7222-swap-p-n-input-output-of-baseband-signal

部件号:AFE7222
主题中讨论的其他部件:TRF37.0333万

您好!

我对基带信号与正交调制器/解调器的连接有疑问。 在印刷电路板安装中,IC有多种布局,我无法将解调器的输出对称于AFE,P至P和N至N。如果我要在印刷电路板中交叉线,我会在路由差异正交线对上获得一些通气和不需要的调头。

在AFE7222xEVM文档中,我看到I P和N信号正在跳变,但Q P和N信号具有调制器TRF37.0333万的正确连接。 在布局中,相应的线条不会交叉,并且直接连接到调制器。

这种方案是否正确,而且此交换不会对正交信号产生不良性能?

我对解调器的情况更感兴趣,但我从未找到这样的连接示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    周一有人将回答您的问题。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以,如果需要,您可以交换P/N连接以简化布局连接。 与典型预期相比,交换将导致频谱"翻转"。 例如,在调制器中,交换产生所需的信号,使其位于LO的低侧,抑制的图像位于高侧。 这与解调器类似。 如果需要,您可以轻松翻转您的传入模式以到达高侧,类似地翻转FPGA或处理器中接收到的信号。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想你不明白我的问题。 您说的是将Hi和Lo输入信号切换至调制器。 在这种情况下,我知道频谱是翻转的,在这种情况下,我需要在处理器上交换数字信号以获取正确的频谱。 但我的问题是将P/N引脚交换成不同的对,连接到解调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我的问题,我有一个特别的决定。 如果我将的线路交换成差分对(交换P/N引脚),我将获得180度偏移的输入信号,并且我需要反转输出数字代码来获取源模拟信号。 但问题是,如果我得到了正确的I信号和180度偏移Q信号,然后将使用带有AFE7222内部功能的过程(偏移校正,平衡控制),我已经不能简单地反转Q信号的数字代码了。 或者我不对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在其中一条输入线路上交换P/N与交换I/Q线路具有相同的效果。 我没有回答你的最后一个问题。 您仍然可以正常使用与直流偏移控制,I/Q振幅和相位平衡相关的数字QMC校正功能,输入信号也可以适当地反转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清! 将对P/N针脚进行交换。