This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:单端ADC不精确,电压将由ADS127L01EVM压缩。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629206/ads127l01evm-single-end-adc-is-not-precise-and-the-voltage-will-be-compressed-by-ads127l01evm

部件号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他部件: ADS127L01THS4551

T.I.,您好!

我之前刚刚获得EVB ADS127L01EVM,并使用Delta-Sigma ADC评估软件来收集模拟数据,

但我有以下问题:

1. AINN和AINP处始终存在DC 1.5V偏移。

   如果我直接测量AINN和AINP,则AINP和AINN 1.5V。

   如果单端AINN对地短路,则AINN:0V,AINP:1.5V。

2.Δ-Σ 分析显示与示波器相反。

   范围:- 0.4~0.8V,  TI:- 0.8~0.4V

3. 单端ADC不精确,电压将由ADS127L01压缩。

如果我使用示波器直接测量信号,它是0.5 Vrms但如果我连接到ADS127L01,则它将是0.45 Vrms,并且具有DC偏移。

我认为这些问题导致我的测量 结果不准确。

----------------

EVB设置

电源:USB

交换机S3:心率和滤波器0(1),其它(0)

----------------

期待您的回复。

非常感谢。

Homeway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Homeway,您好!

    感谢您对我们的ADS127L01的关注! 下面我将尝试回答您的每个初步问题:

    1. AINP和AINN被强制至与THS4551缓冲器上的VOCM引脚相同的共模电压。 全差动放大器的典型应用是将单端信号转换为差动信号。 它们还可以对信号进行电平转换,并设置输出端的共模电压,以便信号处于ADC的输入范围内。 差异是,ADS127L01的输入以中置电源(AINP 1.5 和AINN)为中心,但每个引脚(AINP和AINN)可以从1.5 V +/-(Vref/2)摆动,以使用整个满刻度范围。
    2. 只是为了确认,您将示波器探头放在哪里? 您是否正在查看放大器与示波器的输入或输出? 此外,如何将输入信号连接到EVM?
    3. 让我明天尝试在实验室的工作台上测量相同的东西。 如何连接输入电压? 您是否将0.5 Vrms应用于J8[2]或J9? 安装R72后,THS4551引脚2是否接地短路?

    顺便说一句-我还在与Ian Wang讨论您的申请(我已将他的E2E帖子中的图片添加到您的上述帖子中)。 他提到您对6.4万 样本采集限制的担忧。 遗憾的是,这是我们所有使用TIVA UP平台的新EVM的限制。 无法收集更多点,但我们认为6.4万 点足以在评估ADS127L01时进行任何直流或交流分析。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复,很高兴听到您与Ian Wang合作。

     ADS127L01的输入 以中置电源(AINP 1.5 和AINN)为中心,但每个引脚(AINP和AINN)都可以从1.5 V +/-(Vref /2)摆动,以使用整个满刻度范围。

    [HW]基于您的评论,ADS127L01只能支持+Vref~+VV 2.75 (如果0.25 = 2.5V)

         实际上,我想将  ADS127L01 用于 音频信号,它大约为 -2~+2 V单端信号。

        所以这是个问题,对吗?

    2.只是确认一下,您将示波器探头放在哪里? 您是否正在查看放大器与示波器的输入或输出? 此外,如何将输入信号连接到EVM?

    [HW]我将示波器探头置于AINP,即放大器之前的输入。 下面是我的设置。

    3.让我明天尝试在实验室的工作台上测量相同的东西。 如何连接输入电压? 您是否将0.5 Vrms应用于J8[2]或J9? 安装R72后, THS4551 引脚2是否接地短路?

    [HW]我通过同轴电缆使用0.5 Vrms至J9,R72对地短路。 输入信号为0.5Vrms 1kHz。

         下图是我的测量值,供您参考。 我发现ENOB很差

    a.不带TI ADS127L01,0偏移,0.5 Vrms。  

     

    b. 带TI ADS127L01,0.2V偏置,0.45 Vrms。  

    4. 顺便提一下-我也在与王伊恩讨论您的申请(我已将他的E2E帖子中的图片添加到您上面的帖子中)。 他提到您对6.4万 样本采集限制的担忧。 遗憾的是,这是我们所有使用TIVA UP平台的新EVM的限制。 无法收集更多点,但我们认为6.4万 点足以在评估 ADS127L01时进行任何直流或交流分析

    [HW]是的,我在E2E上看到了相同的问题,我知道这是 TIVA UP平台的限制。

    B.R.

    Homeway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Homeway,您好!

    输入引脚可以安全地低于0.25 V和高于2.75 V。您可以施加到ADC的每个输入引脚的绝对电压受模拟电源电压AVDD和AVSS的限制。 但是,ADC可以转换的差分电压受参考电压(即2.5 V)的限制。因此,全刻度正弦波将围绕1.5 V和Swing +/- 2.5 V / 2居中。 如果正弦波大于2.5 V振幅,则当差动输入超过VREF时,ADC输出将被剪切。

    我重复了相同的测试,并对音频精度的J9应用了500 mVrms正弦波。 安装0欧姆电阻后,J7通过R72接地。 根据测量信号的位置以及EVM上启用的电路,我确实注意到了一些不同的信号振幅结果(参见下表)。 偏移电压测量值约为15 mV (J9 - J7),仅在ADC输入处的符号(-15 mV)中更改。

    测量位置 信号幅值(mVrms) ADC /PWDN CLKEN THS4551 /PD CLK (MHz)
    AP输出(无EVM) 500.47 不适用 不适用 不适用 不适用
    J9 - J7 (DMM) 499.12 0 0 0 不适用
    J9 - J7 (DMM) 499.12 1. 0 0 不适用
    J9 - J7 (DMM) 498.61 1. 1. 0 16.
    J9 - J7 (DMM) 492.83 1. 1. 1. 16.
    ADC输入(DMM) 492.74 1. 0 1. 不适用
    ADC输入(DMM) 490.96 1. 1. 1. 16.
    ADC输出(EVM) GUI 491.4 1. 1. 1. 16.
    ADC输入(DMM) 491.85 1. 1. 1. 8.
    ADC输出(EVM) GUI 492.29 1. 1. 1. 8.
    ADC输入(DMM) 492.32 1. 1. 1. 4.
    ADC输出(EVM) GUI 492.78 1. 1. 1. 4.

    看起来大多数电压降是放大器尝试驱动ADC的开关电容器输入级的结果。 当您降低调制器时钟速度(即CLK输入)时,您会看到衰减降低。 如果放大器和CLK断电,则输入信号几乎完全正确。 我相信这只是一个系统增益错误,你必须校准。 ADS127L01允许您直接将增益和偏移修正值编程到OFC[2:0]和FSC[1:0]寄存器。

    对于ENOB,此规格实际上是在输入短路条件下测量的,并作为RMS噪声和ADC满量程的函数计算得出。 在应用输入正弦波时,确实无法准确地确定它。 如果缩短了J9和J7,您应该会看到关于18.6 位ENOB和15.6 无噪音位(NFB)。 这非常接近数据表规范。 请记住,这也包括放大器噪声和电阻器热噪声。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的及时回复和清晰解释。

    现在我明白了ENOB的含义。

    根据您的评论,

    1.  如果我想将AINP输入范围放大到-2V ~+2V。

      对于AVDD: 使用外部电源代替USB电源,

      对于AVSS:由于AVSS直接连接到EVB上的GND,因此我必须使用-2V作为新的GND。

      对吗?

       

    2.绕过THS4551。

    我担心EVB上会发生一些错误,并且我无法使用TIVA UP平台通过USB获取数据。

    ----------------------------------

    我发现电压的偏置电平和压缩是相对于信号源的。

    如果模拟信号源功率不高,则当它连接到TI EVB时,电压将发生很大变化。

    下面是我的测试结果。

    白色:Garmin RA70N,不带TI,

    黄色:Garmin RA70N,带Ti

    在TI GUI上捕获。

    B.R.

    Homeway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Homeway,您好!

    您不需要调整放大器电源电压以传递+/-2Vp正弦波。 此外,您不能对AVSS应用-2 V电压,否则将损坏ADS127L01。 EVM上没有用于将 THS4551的负极电源与接地平面分离的选项。

    请参阅下面的TINA模拟结果。 将0 V共模周围的2 Vp正弦波应用于THS4551反相输入,并且非反相输入接地。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    这对我来说是一个非常有用的信息。
    非常感谢。

    根据您的模拟,我们可以看到输入在Vadc处反相。
    在没有任何变化的情况下,我仍然可以使用EVM测量+/-2Vp正弦波。
    模拟与我的测量匹配。

    但电压的直流偏移和压缩仍与信号源有关。

    如果我使用了强大的音频信号源AP515,那么我可以获得精确的模拟结果。
    但如果我使用Garmin RA70N作为无权信号源,则它将偏移1V和Vrms 500mV ->390mV。

    它使测量不精确。
    我真的很困惑。

    您对此问题有什么意见吗?

    非常感谢。

    B.R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Homeway,您好!

    我认为输入信号源产生这种差异的原因是放大器周围仍存在相对较低的阻抗路径。 THS4551阻抗不是很高(仅约100千欧),但更重要的是,反馈电阻器和ADC差分输入阻抗形成了低阻抗电阻分压器。 ADS127L01在VLP模式下的平均输入阻抗约为23千欧。

    EVM底部有印迹,用于安装高阻抗,精密放大器,以在信号源和THS4551之间充当缓冲器。 请参见ADS127L01EVM用户指南的图32。 建议的组件位于红色框中,并标记为"DNP"。 如果您需要使用功率较低的信号源来评估EVM,则可能需要使用此附加的高阻抗缓冲器。

    此致,