This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282 HPF传输功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629960/ads1282-ads1282-hpf-transfer-function

部件号:ADS1282

大家好,

我正在尝试评估ADS1282的HPF响应。 数据表中的方程式14显示HPF (Z)=(2 - A)/ 2 *(1 - Z^-1)/(1 - BZ^-1)。

此等式中'A'的含义是什么。

谢谢你

Vitaly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitaliy,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    'A'一词用于将增益误差应用于传输功能。 我过去花了几个小时尝试为'a'和'b'的值解算这个方程式,最后只添加了增益误差术语(来自方程式13)到典型的单极HPF响应。 您可以在附加的Excel文件中找到我的结果:

    e2e.ti.com/.../ADS1282-HPF-Response.xlsx

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您提供电子表格。 非常有帮助。

    还有一个问题。 您如何计算该滤波器的零值和极值? 例如,在250 SPS的情况下,我需要0.1Hz和0.01Hz的角频率。

    谢谢你

    Vitaly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vitaly,

    我不确定我是否完全理解您的问题... HPF是一种单极滤波器,滤波器切断频率为一个极。 要设定极/截止频率,您可以将HPF[1:0]寄存器字节设置为与数据速率0 - 10.24 % 之间的截止频率相对应。

    对于250 SPS数据速率和HPF截止频率0.1 Hz,请将HPF[1:0]=0x00A5设置为HPF[1:0]= 0x00A5;
    对于250 SPS数据速率和HPF截止频率0.01 Hz,请将HPF[1:0]=0x0010;

    这是否能回答您的问题?

    请注意,HPF的稳定时间将与截止频率成反比。 请参阅 e2e.ti.com/.../97.9018万

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    很抱歉混淆了。 这就是我的意思。

    一阶滤波器的Z传输功能为H (Z)=(Z - Z0)/(Z - p0),其中Z0和p0为零,杆为零。

    从公式14中,我可以看到Z0 = 1,p0 = b,其中b =(1 +(1 - A)^2)/ 2。  

    如何计算不同切断频率和采样率的'A'?

    谢谢!

    Vitaly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitaly,

    很抱歉耽误你的时间。 我相信你只会这样计算系数:

    此致,
    Chris