This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:内部温度传感器重复性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641911/amc7832-internal-temp-sensor-repeatability

部件号:AMC7832
主题中讨论的其他部件:LMZ1.2003万

我在不同位置的一个板上有3个部件。  我从任何零件重新读取温度传感器值,我看到数字值发生了显著变化。  例如,最小值/最大值超过10个读数(十六进制)... 0x94 - 0xAC。  这相当于37°C至43°C。  这些芯片由5V电源供电,具有3.3V IOVDD。  5V来自LMZ1.2003万 (直流-直流转换器),3.3V来自线性稳压器。  使用内部ADC参考。  我在REF_CMP上有推荐的4.7uF。  我尝试更改转换时间(从最小值00到最大值11),但没有效果。

有什么想法吗?  我可以看到一些LSB的困扰,但这是巨大的。  读数行为是否会导致变化?  有什么建议可以使这种情况更加稳定?

谢谢 ,Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的查询。 由于"致谢假期",负责此部件的工程师目前不可用。 返回后,他将拿起线。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    这很奇怪。 您认为您是否与我分享了您的原理图? 您测量10个温度的时间段是多久? DAC输出上是否有任何动态负载? 我询问是因为内部温度传感器测量的是模具温度,而不一定是环境温度。 如果DAC上的负载经常发生变化,您可能会看到实际的芯片温度变化,甚至在一两秒钟内出现几度的变化。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    感谢您的注意。  对我来说很奇怪。  我发现,不仅温度读数有抖动,而且所有ADC读数都有抖动(7到9个计数左右)。  我有从ref_cmp引脚到fat接地平面的4.7uF保护罩通过,我有AGND2到fat接地平面通过,但我看到我没有直接将AGND2连接到4.7uF保护罩。  我将重新修改此内容,看看这是否有任何不同。

    我的所有DAC都采用运算放大器输入,因此电流消耗最小。  我的ADC线路基本上是静态的(例如电源监控)。  我的+5V输入实际上是5.1V。  这可能会因负载变化而有所不同,但我希望它永远不会降至5V以下(我会再次检查)。

    您是否有使用这些部件的经验,您可以读取和重新读取ADC并一次看到其抖动?

    下面是该部件在板上的三个实例...  (再次感谢您的意见)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,还有一件事。 在返工过程中,我提起了REF_OUT1/REF_OUT2引脚,并在所有三个实例上将VRANGE_A/B/C/D引脚短接至地电位(我的范围错误)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    可以预期会出现一些LSB噪声,但如果从时间域的角度看转换,您是否看到特定频率的波纹? 也许是60Hz? 我认为REF_CMP引脚的去耦合方案可能是可以的。 测量耗材时,您是否看到纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的备注。  电源上肯定会有一些纹波。  主5V电源来自直流-直流转换器,因此脉动在10或100 KHz而不是60Hz之间。  我已过滤了这些电压,并按照建议在电源引脚处使用了.1uF去耦。  不过,比较是基准而不是供电电压,所以我希望有一些内在的应变能力。

    我将尝试改进4.7uF参考电源盖接线,我将再看看电源本身。  您说的是,预计会有一些LSB。  我看到了2-3倍的温度感应是一个内部合成信号  我想知道评估板对这个部分有什么作用。

    我会寻找这个。  我与您联系的目的是查看是否存在其他人在这部分中看到的已知问题或实际经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我理解。 您看到的噪音级别异常,我在AMC7832上未看到此问题。 我认为您投资REF_CMP配置是正确的。 如果您解决了问题,请随时向我报告最新情况,如果您有任何问题,请随时提出更多问题。

    谢谢!
    保罗