This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R PGA外部电容器值混淆

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631934/ads1292r-ads1292r-pga-external-capacitor-value-confused

部件号:ADS1292R

您好,先生,

我对ADS1292R PGA外部电容器值问题感到困惑。
ADS1292R作为第21页的数据表,显示“如果ADS1292R的通道1用于呼吸测量,4.7 则建议使用ADS1292R外部电容器”。


但在第60页上显示"使用ADS1292R和通道1呼吸功能时,此电容器必须为47 nF"。


哪一项是正确的?  谢谢

巴西

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    感谢您的帖子。

    对于呼吸,我们推荐使用47-nF电容器。 其理念是,呼吸的相关信号带宽比ECG的低,因此我们可以将PGA输出的低通滤波器切断从8.4 kHz降低到840 Hz。

    我们已在下一个数据表修订版中做了更正。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢回复