This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750 SPI问题

Guru**** 2544610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632475/dac8750-dac8750-spi-issue

部件号:DAC8750

我第一次使用DAC8750运行产品。  虽然所有原型都正常工作,但我有几个SPI数据不能通过。  在我的代码中,我每隔1.6毫秒就会不断更新一次控制,配置和DAC寄存器。  如果将示波器探测器放在时钟线上,它将开始工作。  从一个有效的波形与一个不相同的波形查看示波器波形。  SPI线路直接连接到主机微。  我运行的SPI时钟为16MHz (如果我将其降低到4MHz则没有变化)。   

这些都是手工组装的。  是否有任何组件损坏的可能性,或者是否有一个电气问题出现在边缘??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philip:

    感谢您的查询。 正如您提到的,这是一个特定于主板的问题,首先要查找的是装配体问题。 有时,只需重新焊接电路板即可工作,您可以确信这是生产过程中需要注意的事情。 有时,如果没有正确端接,时钟线路可能无法正常工作。 我不知道你的情况是否如此。 但是,最好在SCLK线路上放置一个串行端接,并确保没有接地平面断裂。

    其他需要注意的是信号的电压水平和定时。

    希望这能回答您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是对一个不起作用的地方进行快速测试… 我在时钟线路上放置了一个100欧姆系列电阻器,这似乎使它发挥作用。 将进一步测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到SCLK源的输出阻抗约为20欧姆,我建议使用33欧姆,以便使阻抗与50欧姆的PCB匹配。 请确保将系列端接靠近源。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Uttam。 系列端接解决了问题。