This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:ADC通过SPI更新速度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642077/amc7812b-adc-updating-speed-through-spi

部件号:AMC7812B
主题中讨论的其他部件:AMC7812

您好,

客户希望采用2 AMC7812作为其应用程序。

每个ADC结果中都存在用于传感的更新速度问题。

有用于减少SPI线路的菊花链方法。

当客户读取32CH (2器件) ADC时,哪一个比菊花链和其他更快?

如果菊花链方式比正常连接慢,是否有提高更新速度的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您的查询。 由于"致谢假期",负责此部件的工程师目前不可用。 返回后,他将拿起线。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    客户希望使用菊花链。

    CS触发和延迟时间比预期时间长。

    能否指导SPI的菊花链连接?

    针脚处理,CNVT,DAV等...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我不是这方面的专家。 如果您能等到周一,负责的工程师就能加入,我将不胜感激。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    当您说"CS触发和延迟时间比预期时间长"时,您的意思是什么? 您能否分享您所看到的内容的范围快照?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我的意思是时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    图108描述了SPI信号的连接方案。

    其他引脚如下所示:
    Reset,CNVT,DAC-CLR-0,DAC-CLR-1都是输入,可以在多个设备之间共享,前提是这是客户的愿望。
    DAV应单独监控,或者可以实施某种类型的或网关来共享资源。
    警报是一个有效的低漏极开路输出-建议使用10kΩ Ω 上拉,但此信号也可以在所有驱动器之间共享。

    如果您还有其他问题,请告诉我。
    保罗