This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:锁定SPI

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631786/ads7952-q1-lock-up-of-spi

部件号:ADS7952-Q1
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8375万SADS7952

您好,

我正在逆变器应用中将ADS7952与TI DSP (TMS320F2.8375万S)配合使用。  大多数时候一切正常。  我能够在手动模式下正确读取ADC值。

当我们的逆变器启用时,它确实会在系统中产生更多的电气噪音。

我所遇到的问题是ADS7952似乎已锁定,并且不再响应SPI端口。  它不是每次都这样做,只是偶尔这样做。

我已在示波器上确认,在这种锁定条件下,DSP正在生成CS/SCLK/MOSI信号。  在这种锁定条件下,来自ADS7952的SDO/miso信号一直处于低位。

如果我将芯片的电源再循环,它将再次正常运行。

想知道是否有任何想法可能导致这种情况,以及是否可能有一些重要的布局问题需要关注?

如果ADS7952收到一些发送给它的坏数据,是否会导致它锁定或进入不响应的模式?

是否对噪音有一些特别的敏感性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,
    我会研究一下这个问题,然后回复给您。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    >>>当我们的逆变器启用时,它确实会在系统中产生更多的电噪音。
    >>>想知道是否有任何想法可能导致此问题,以及是否有一些重要的布局问题需要注意?

    ADC输入是否可能暴露于突然的电压浪涌? 最大输入额定值为-0.3V至VA+0.3V。 输入信号超出此范围可能会导致产品意外运行或造成损坏。 请查看以下应用说明,了解防止暴露输入引脚出现过电压情况的不同方法

    www.ti.com/.../sbaa227.pdf

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishy,
    虽然我同意你的建议,但我认为这并不能完全解决我的问题。 也就是说,如果模拟输入过高,零件将进入CS输入被忽略且SDO输出不产生数据的模式,您是否建议这样做?

    您是否知道会导致CS输入被忽略且SDO输出没有数据的任何情况?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    当输入超过此规格时,内部ESD保护二极管开始导电,并且通过设备的高电流可能会导致故障和损坏。 此情况适用于电源,VREF和ADC输入引脚。 请参阅
    e2e.ti.com/.../56.7373万

    请监控VA,REFP,VBD和ADC输入引脚上暴露的引脚电压,并查看在启用逆变器时是否遇到任何异常情况。 此外,如果您与我们分享您的原理图/布局(如果需要,我们可以离线执行此操作),我们可以查看并提供我们的输入。

    谢谢!
    Vishy