This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC可测量的最小电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642718/minimum-voltage-an-adc-can-measure

您好,

如何确定ADC可以测量的最小电压。

我们需要做什么分析?

如何对ADC进行错误预算。

此致

哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hari,

     最小电压将由ADC分辨率确定。  24位ADC可识别比12位ADC小得多的电压步进。  也许更有用的方法是定义您需要测量/解析的电压,信号的电压范围,然后我们可以确定ADC架构(SAR或DELSIG)和位数。  此应用程序备注对您的判断非常有帮助: www.ti.com/lit/an/sloa249/sloa249.pdf

    此培训演示文稿也将很有帮助: TI Precision Labs - ADC 。  在该ADC支持链接 :www.ti.com/product/ADS1281/support 上,向下滚动到“使用 Δ-Σ ADC进行设计”培训系列简介,并查看此内容。

    为您服务,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari,您好!

    只是为了补充Leonard的回答...

    低分辨率ADC将受量化错误(或ADC的分辨率)的限制。 在这种情况下,输出代码的LSB大小是最小可解析信号。 这通常计算为全刻度范围除以代码总数,或者:FSR/2^N,当"N"是ADC的分辨率时,以位数表示。

    更高分辨率的ADC (大约16位及以上)将受热噪声的限制。 在这种情况下,您通常会看到数据表中的噪声表未显示完美的16位或24位分辨率(或"ENOB")。 相反,数据表将告诉您ADC的输入参考噪声,这与ADC可以测量的最小电压相同,因为您的输入信号必须等于或大于噪声才能与噪声区分开来。

    另一方面,错误预算通常处理的不仅仅是ADC的噪声...它将包括ADC的偏移,偏移漂移,增益误差,增益误差漂移和线性(INL)。 你可以看到一个我在这里做的错误预算示例: e2e.ti.com/.../207.5878万

    此致,
    Chris