This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631840/ads1262-ads1262

部件号:ADS1262
在“线程: ADS1232”中讨论的其他部件

我必须设计称重运动系统。

我需要 承受以40-60公里/小时的速度行驶的车辆的重量,这种速度可以达到20至30吨

谁能推荐适合此应用的ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,

    我会推荐ADS1232或ADS1262,具体取决于您的应用要求。 这两种都是在类似应用中使用的常用ADC。

    但是,可能比ADC更重要的是您决定使用的特定传感器。 一旦您知道传感器的输出电压范围和性能,您就可以更好地了解需要哪种ADC来充分利用传感器。

    此致,
    Chris