This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:校准要求和对校准寄存器的访问

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642113/adc12j4000-calibration-requirements-and-access-to-calibration-registers

部件号:ADC12J4000

我需要对设备的校准功能及其要求进行一些说明。

该组件将用于接收器中,接收器必须快速更改采样频率(按我们几十人的顺序),我需要确认是否可以直接写入校准数据,而无需在每次采样频率更改时重复校准程序。 从数据表中,我看到组件自校准过程持续了很多时间(数百毫秒)。 每次频率变化时是否都需要重复校准程序? 是否可以直接写入校准参数的矢量? (数据表中的数据显示为是)计算过程中的校准参数取决于从重置到重置的系数或参数?

要明确一点,以下程序是可行的?

1.我使用特定的采样频率fs0,并为此进行校准,并从ADC寄存器中保存校准值;

2. 我在一段时间内更改采样频率FS1;

3. 返回到fs0,需要重复校准过程,或者只需重新加载步骤1中获得的校准值。

提前感谢您的支持

詹皮耶罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,詹皮耶罗
    您的程序应该起作用,为每个采样率写入校准值。 只要芯片温度与用于生成这些校准值的温度相差不超过20度,ADC的性能就应该正常。
    对于采样率的微小变化,可能无需重新校准ADC。 采样速率的变化越大,ADC未重新校准或加载了该时钟速率的新校准设置时,其性能的降级就越大。
    请注意,如果您要更改ADC时钟频率,FPGA时钟频率和SYSREF也需要更改,并且在采样频率更改后需要重新启动JESD204B链路。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,我们已经计划了下一年的开发计划。