This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:状态寄存器在哪里?

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639444/adc32rf42-where-are-the-status-registers

部件号:ADC32RF42

您好,

我正在尝试调试JESD接口,但找不到任何芯片功能的状态寄存器。 我知道此零件上有许多隐藏的寄存器,我假设状态是其中的一个或多个。 有人能向我提供状态寄存器的地址及其功能吗?

谢谢!

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Robbie:

    我们正在对此进行调查,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请澄清什么是'状态登记'? 如果你能举一个例子就好了。
    此致,
    Sourabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数复杂的转换器芯片都具有状态寄存器,用于读取器件的状态。 例如,专用于JESD链路接口的状态寄存器可能具有指示其是否正在接收同步请求,是否已实现同步或链接错误的位。

    此外,通常还存在指示芯片版本的寄存器和用于验证与设备通信的暂存寄存器。 我在文档中的任何地方都看不到这些, 但我打赌它们确实存在。

    谢谢!

    Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    此设备没有您提到的状态寄存器。 ADC32RFxx是JESD发射器,状态寄存器通常用于JESD接收器,以了解链路是否完好。 要了解ADC32RFxx是否通过其同步引脚接收到同步请求,如果通过引脚的请求不起作用,您可以考虑通过串行接口寄存器应用同步。

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不幸的。 也许TI可以将它们添加到以后的版本中。

    谢谢!

    Robbie