This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:我在FTU板上使用AD7606,我在FTU板上反射3件ADS8588S直接替换AD7606。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631911/ads8588s-i-am-using-ad7606-in-ftu-board-and-i-reflowed-3-pieces-ads8588s-direct-replacement-ad7606-on-ftu-board

部件号:ADS8588S

尊敬的各位先生们:

我在FTU主板上使用AD7606,我在FTU主板上回流3件ADS8588S直接替换AD7606。但我测量的AD7606代码在4850和4970之间浮动,确切代码是5000,代码在4998和5001之间使用AD7998。为什么AD7606直接替换为ADS8588S? 如果我需要更改配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,江国

    感谢测试TI SAR ADC。 ADS8588S是AD7606的直接替代产品,ADS8588S的性能更好,无需更改任何配置,在更换过程中出现了一些问题,我将 直接与您联系,我们可以就此致电。

    谢谢。

    此致

    戴尔