This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:与TMS320C6745连接的ADS1274

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632325/ads1274-ads1274-connected-with-tms320c6745

部件号:ADS1274
主题中讨论的其他部件: TMS320C6745

您好,

I´m设计原理图,我 想将ADS1274 (SPI格式)与DSP TMS320C6745连接起来(我已经查看了ADS1274EVM和EVMOMAPL137 原理图),我有一些问题。

我认为SPIx_SOMI引脚(DSP)与D型触发器(格式000)的出口连接,SPIx_CLK引脚与SCLK输入连接(图88.  ADS1274 数据表)。 CLK输入与27MHz的振荡器连接,fSCLK/fCLK 比率 为1,1/2,1/4,1/8等,但我不知道DRDYn输出的连接位置。 DSP具有一个引脚,称为SPIx_ENAn ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6745.pdf PAG 132) ,当DSP在主模式下工作时,该引脚作为输入工作。 我是否可以将ADC的DRDYn输出连接到此引脚,还是应该将其连接到GPIO引脚?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Carlos:

    我不熟悉此DSP。 我的第一个假设是,SPIx_ENAn引脚可能是低活性“芯片选择”函数(/CS)。 /CS由某些ADC用于启用SPI接口。 ADS1274不使用/CS信号,因此您可能不需要使用该引脚。

    ADS1274上的/DRDY引脚可用作DSP的中断,以指示何时准备好新数据。 您应该将此信号连接到DSP上的GPIO。 即使SPIx_ENAn引脚用作输入,我认为将其连接到/DRDY也不是正确的方法,因为/DRDY在整个数据传输过程中不会保持低电平。 一旦检测到/DRDY从高到低的转换,您的代码应跳转到中断服务例程以收集数据。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    没错,/SPI_ENA在整个数据传输过程中必须保持低电平,所以我不能将/DRDY引脚连接到这个。 我将其连接到ME DSP上的GPIO。 非常感谢