This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:是否支持检测交流电压峰值?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641374/amc1304m05-could-support-detect-ac-voltage-spike-or-not

部件号:AMC1304M05

您好,先生:

我们想知道 AMC1304M05是否 支持检测 交流 电压峰值?

如果是,感应电压范围是多少?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    您尝试检测哪种类型的交流电压峰值? AMC1304M05具有最大+/-50 mV输入,以保持其线性工作范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    如下所示更新我们的规范。

    检测到交流电压峰值至300V
    灯电压当前用于110V ~ 300V

    TI是否有合适的解决方案可以共享?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    如果您使用电阻分压器,您可以将300V衰减至AMC1304M05的50mV输入范围。  您打算使用什么来过滤AMC1304的位流输出?