This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:是否可以使用单独的器件来测量3线RTD和多个热电偶

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1262, ADS124S08, ADS1220, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631975/ads1263-can-i-use-separate-devices-to-measure-a-3---wire-rtd-and-multiple-thermocouples

部件号:ADS1263
线程中讨论的其他部件: ADS1262ADS124S08ADS1220ADS122U04

3线RTD应用示例(ADS1263数据表第114页的图156)显示RTD解决方案需要实施6个模拟输入。 我的多区熔炉应用需要监控15个热电偶。 此外,我希望使用3线RTD作为冷接点补偿解决方案的一部分。

使用多个ADC1263设备(其中一个设备专用于测量RTD),使用数据表图156中提供的应用示例准确测量热电偶是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    欢迎参加e2e论坛,非常感谢您的提问。

    您当然可以使用多个ADS1262或ADS1263来测量15个热电偶和一个用于CJC (冷接点补偿)的RTD。
    然而,这款ADC是我们最高端的ADC之一,在熔炉控制器中使用此类设备对我来说似乎有点过于致命。
    如果您由于数据吞吐量高而没有选择ADS1263,那么我建议您查看ADS124S08。 如果您可以将所有热电偶的负极导线连接在一起,此设备最多可测量6个热电偶或更多。
    如果您要使用单独的ADC进行CJ测量,则可能需要了解ADS1220或ADS122U04。

    上述所有器件的评估模块提供了直接将热电偶和RTD连接到它们的配置,以便您评估解决方案。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joachim

    之所以选择ADS1263,确实是因为它的采样率很高。 我们的流程由统计过程控制(SPC)进行集成和驱动,目前的想法是ADS1263将为我们提供所需的高通量,而无需担心样品掉落。 每个ADS1263最多可连接5个热电偶。

    我喜欢将ADS1220用作单独的CJ测量设备的想法。 不使用热电偶的设备是否有任何缺点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    非常感谢您的澄清。 我不确定我是否理解您对跌落样品的担心。
    使用一个ADC测量5个热电偶需要多长时间?

    我认为使用ADS1220代替ADS1263进行RTD测量没有任何缺点。
    您必须编写略有不同的固件才能与ADS1220通信,并且数据速率将与ADS1263中的数据速率不同。 这意味着您需要考虑您的策略,了解如何或何时从每台设备读取数据。

    此致,