This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.008万:传感器短路检测

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642409/lmp90080-sensor-short-detection

部件号:LMP9.008万

您好,

下面显示了RTD与LMP9.008万的连接。 我发现,在将VIN_B0/B1短路到B2或将B0/B1/B2短路到GND后,在寄存器0x19中,位7和6保持为0。 它没有显示出短暂的发生。

我想检测传感器短路问题。 我可以进行什么配置?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,海报!

    我们的支持人员将与家人和朋友一起享受感恩节假期。 请提前接受我们的道歉,因为这可能会导致您的疑问的解决延迟。 我们预计正常的支持活动将于11月27日(星期一)恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,


    我不确定问题到底是什么,但我有一个猜测。 传感器诊断标志并非始终处于活动状态,具体取决于所使用的通道。

    要确保触发传感器诊断标志,请首先确保选择了正确的输入通道。 如果选择了错误的输入通道,诊断标志将不会触发。 在原理图中,设备似乎正在通过VIN1和VIN2读取RTD。 确保选择了这两个输入。

    第二,从该信道获取正常读数。 我相信在某些情况下,传感器诊断标志在正常数据读取完成后才会触发。 例如,使用传感器诊断烧坏电流不会在通道完成转换后发生(这样烧坏电流不会影响读数)。

    如果这两个更改不能帮助触发标志,我将需要有关设备设置方式以及所使用命令的顺序和计时的更多信息。


    吴若瑟