This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:它在连接电源时不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638663/ads1299eegfe-pdk-it-don-t-work-when-connect-electricity

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件

当部件连接到电源时,部件没有通电。

如果部件损坏,您能否向我提出建议,并将其退还给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jie:

    您能否详细介绍一下您在使用ADS1299EEGFE-PDK时遇到的问题? 您是否能够加载软件并确认已加载驱动程序? 您在PC上使用什么操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jie:

    您的ADS1299项目是否取得了任何进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我很抱歉地说,我无法提供更多信息,因为我甚至无法通过此部件打开我的计算机。 所以我无法检查软件和驱动程序是否 已加载。

    您能帮我 确认 一下ADS1299EEGFE-PDK有什么问题吗?

    期待您的回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我是否正确地了解您的情况;您在PC上安装了ADS1299软件,然后将电源连接到主板。 如果随后通过USB将PC连接到主板,则PC将关闭。 是这样吗?

    这肯定不是应该发生什么,如果没有更多细节,我无法想象问题会是什么。 如果您想将主板退还给我们,我们可以查看一下。 您在哪里购买了ADS1299EEGFE-PDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    软件,驱动都 安装在电脑上,但电脑连接到主板时,主板的LED灯不亮, 所以我怀疑电源坏了。

    我从Mouser Electronics购买了该主板

    我可以将主板退还给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ADS1299EEGFE-PDK需要一个外部电源,它不通过PC的USB电源运行。 请查看ADS299EEGFE-PDK用户指南的9.4 部分。 将电源连接到主板装置后,主板上的LED应会亮起。 如果没有,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jie,

    欢迎参加E2E论坛。 这是Luke,在中国的TI FAE。

    我们确实需要更多信息来查找问题。如果您需要帮助,请随时与我联系。  

    我的电子邮件是 luke-lu@ti.com

    最佳,

    Luke Lu