This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:降低输出数据的分辨率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631300/tsw1400evm-reduce-resolution-of-output-data

部件号:TSW1400EVM
在“线程”中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5809

您好,

我们正在使用AFE5809EVM + TSW1400EVM从声纳系统的接收路径捕获数据。 如您所知,AFE5809具有12位,14位和16位分辨率。 这使得我们的TSW1400EVM能够捕获大量的样品。 例如,我们生成了一个脉冲,在海水中传输它并接收回波。 海底深约500米。 TSW1400EVM仅针对发送的一个脉冲和接收的回波捕获了数百万个样本。  

在TSW1400EVM中,是否有降低分辨率或降低每秒采样数的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajad,

    减少每秒采样数的唯一方法是降低ADC采样率。 如果软件可以每采集第二个样本或每采集第4个样本,这对您的应用是否有帮助? 如果是,我将与软件开发团队核实,看看我们是否可以实施此功能。 另一个可能的选项是降低每个通道捕获的样本数量,并使用外部触发器开始捕获。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    如果HSDC Pro可以每四次采集一次样本(我们可以选择任何自定义值),那将是非常好的。
    不能降低每个通道的采样数。 当我们向大海发送脉冲时,我们需要倾听回声,这意味着我们不能简单地降低捕获的样本数量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajad,

    这可以通过应用1.0 下面INI文件"[版本INI]"部分下所示的通道模式来处理。 这将在HSDC pro中仅显示每个通道的一个样本,并跳过每个通道的3个样本。

     

    通道模式=1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

     

     

     

     

    此致,

     

    Jim