This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:ADS54J60EVM:板载动态配置参数

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, ADS54J60, TSW54J60EVM, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631441/tsw54j60evm-ads54j60evm-board-dynamic-configuration-parameters

部件号:TSW54J60EVM
线程中讨论的其他部件:TSW14J56EVMLMH6401ADS54J60ADS54J40

您好,

我正在使用TSW54J60EVM和TSW14J56EVM评估ADS54J60和LMH6401。  使用带有默认固件和配置文件的高速数据转换器Pro v 4.50 时,我获得以下配置参数:

JESD IP Core_CS = 2

JESD IP Core_N = 14

JESD IP Core_nTotal = 16

这是否意味着主板处于14位模式,具有2个控制位?

谢谢!

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JESD-parameters.pptxPatrice

    您是否在HSDC Pro中选择了ADS54J40文件而不是ADS54J60文件? 当我在GUI中选择"ADS54J60_LMF_8224"时,我获得反映16位设备的参数,如附件中所示。 您的外观看起来像是选择了14位零件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我们正在 GUI中使用"ADS54J60_LMF_8224"配置文件。  请参见下图。

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice,

    我注意到您使用的是较早版本的HSDC Pro,ini文件可能有问题。 尝试 从网站下载最新版本(4.7),然后重复此测试。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我们已升级到4.7 ,"主板动态配置参数"面板显示评估主板现在处于16位模式!  我们正在调查4.1 和4.7 之间的变化,这可能解释为什么主板现在使用16位模式。

    此致,

    Patrice