This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82 SPI速率

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632187/dac38j82-dac38j82-spi-rates

部件号:DAC38J82

IM尝试根据线程 https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/p/57.882万/2162323#2162323测量216.2323万测量DAC38J82EVM216.2323万DAC38J82EVM上的唤醒时间

当我测量SPI的SCLK引脚时,我看到它发送24个脉冲,但它需要40uSec,而不是线程中的2.4uSec。

如何更改SPI的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚

    速度受软件驱动程序的限制。 如果您希望 以 更快的速度操作该接口,则必须使用另一个源(FPGA,微控制器等)来驱动SPI接口。 EVM具有允许用户引入外部SPI控制信号的连接器(J24)。 但您必须重新编程U1才能将这些信号发送到DAC。 如果需要,我们可以提供此CPLD的原始源代码。

    此致,

    Jim