This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:ADC12D500RF温度传感器二极管不工作

Guru**** 2917700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642141/adc12d500rf-adc12d500rf-temperature-sensor-diode-don-t-work

部件号:ADC12D500RF
在“线程: LM9.5214万LM9.5233万”中讨论的其它部件

板上有两个ADC ADC12D500RF,FPGA Kintex和温度监控器LM9.5214万。 LM9.5214万正确测量温度FPGA和 LM9.5214万内部/本地温度,但ADC12D500RF传感器返回代码0x7F (MSB)或127°C (MSB和LSB为0x7FF)。 但实际ADC封装温度为31°C ADC12D500RF的数据表不包含模具二极管传感器的特性。 如何解码来自ADC ADC12D500RF二极管传感器的LM9.5214万温度信息?

感谢您的支持!

亚历山大

 º

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander
    您能否共享一个示意图,显示LM9.5214万与外部二极管(FPGA和ADC)之间的连接,包括任何电容器等?
    ADC12D500RF热敏二极管已使用LM9.5233万远程二极管温度传感器进行了验证,因此我预计LM9.5214万的结果会类似。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim!

    显示ADC12D500RF和LM9.5214万之间的示意图连接:

    ADC页面

    LM9.5214万第页

    感谢您的支持!

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim!
    如果ADC未通电,则温度为+127°C (如上所述)。 ADC通电后,温度显示在不冷却的情况下接近+100°C,冷却的情况下接近+90°C。 此温度对于ADC ADC12D500RF (ADC已通电,但未启动)是正常的?

    此致,
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander
    如果ADC通电,则温度可能会显著升高,具体取决于从设备到电路板接地平面和环境空气的热量耦合程度。 从中心GND球到板接地平面必须有良好的耦合,以帮助实现耦合。 有关热量设计的更多指导,请参阅数据表6.4。5.5 热量管理部分。
    请确认1.9V电源电压在容差范围内,并且您所应用的时钟频率的1.9V电源电流是合理的(参见图5-52,功耗与时钟频率)。 最大功耗约为2W,因此如果存在典型的热耦合,则90或100°C的温度似乎高于预期。
    还有一种可能性是,噪音可能会从某些LVDS数据对耦合到附近的热敏二极管轨迹。 要查看这是否是问题,请将ADC简单地置于断电模式,并测量该条件下的温度。 在断电模式下,温度应逐渐下降。 如果在启用断电后立即出现温度变化,则板级噪音耦合可能是一个问题。
    此致,
    Jim B