This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:捕获板

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631482/tsw14j56evm-capture-board

部件号:TSW14J56EVM

您好,

我想让您了解一下有关TSW系列捕获板的信息。

我正在寻找 实施Xilinx FPGA的高速ADC捕获板。

最近的捕获EVM (如TSW14J56),似乎几乎使用了Altera FPGA。

您是否转换为使用Xilinx FPGA的Altera FPGA?

如果您有TSW捕获板,并实施了Xilinx FPGA,我们可以购买,请告诉我吗 ?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一市

    我们没有任何基于Xilinx的捕获板。 我们提供的固件和软件允许您将现有的Xilinx开发板(例如VC707,ZC706,KC705和KCU105)用作捕获 板,与基于JESD204B的ADC EVM配合使用。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的回复。

    了解捕获板。

    此外,我还有一个问题。

    *用户使用JESD204B是否需要注意许可费用?

    我认为JESD204B IP内核是由FPGA供应商许可的,所以问题是用户是否需要支付额外的费用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一市

    大多数FPGA供应商将收取JESD204B IP内核的许可证费用。 您需要获得许可证才能重新编译我们网站上提供的源代码。

    此致,

    Jim