This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:获取Gerber文件

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631783/dac8734evm-obtain-gerber-files

部件号:DAC8734EVM

DAC8734EVM http://www.ti.com/lit/ug/sbau156b/sbau156b.pdf的用户指南 

您发送到邮件列表'dataconvapps'(
主题行:

[external] DAC8734EVM Gerber Files


)的消息未发送到列表订阅者,因为您无权向此邮件列表发送消息。 ..... 
我有myTI帐户(mikinski@researchconcepts.com)
我的问题是...如何获取DAC8734EVM的Gerber文件?

谢谢,Steven Mikinski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 我们不会发布光绘文件。 我们仅在EVM用户指南和器件数据表中提供布局指南。 如果您对布局有任何具体问题,请告知我们。 我们将能够支持这一点。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttam (Uttam):
    感谢您的回复。
    我发现DAC8734EVM板的Gerbers附加在另一个论坛帖子中。
    如果您的政策是不向您的客户提供Gerbers,您应该修改本文档...
    www.ti.com/.../sbau156b.pdf ... 6.2 部分,删除短语... 'EVM Gerber文件也可按需提供。'
    再次感谢您的支持,Steven Mikinski
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    可能是一些误解。 TI没有禁止与客户共享EVM或其他设计的Gerber文件的政策。 我想Uttam的评论是要指出,在这一特定情况下,Gerbers不是很容易在TI.com上找到的。 通常,我们可以根据请求共享文件(假定我们可以找到它们,因为有些项目很旧)。

    如果我们还能为您提供进一步的帮助,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的误解。 希望您可以从Kevin的上一篇文章中下载这些文件。

    非常感谢Kevin的澄清。

    此致,
    Uttam