This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718EVM:写入DAC

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632132/dac8718evm-writing-to-dac

部件号:DAC8718EVM

您好,

我正在使用DAC8718EVM。 我正在尝试通过SPI写入DAC。 我必须将增益值,输入代码和偏移DAC代码写入DAC。 为此,我必须使用哪些寄存器? 如何正确配置DAC?

我在数据表中看到,在写入通道后,我们必须在配置寄存器中使LD=1。 要更新频道,我是否必须执行其他操作? 写入通道和使LD=1之间是否需要延迟?

请引导我。

谢谢,顺祝商祺

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandra:

    感谢您的查询。 请在下面查找Gain = 4的异步模式(LDAC引脚连接低)设置的SPI写入顺序:

    1.写入配置寄存器0x8110:SPI数据- 0x0.811万
    2.写入偏移DAC代码。 有关正确设置偏移DAC的信息,请参阅第39页。 请注意,它仅适用于双电源模式
    3.写入数据寄存器DAC0 0xFF00 (仅示例):SPI数据- 0x08FF00

    如果要在同步模式下使用DAC (LDAC连接高),则需要使用配置寄存器中的LD位和LDAC引脚来更新DAC值。 LDAC引脚的相关时钟为t9和T10。 详情请参阅第43页。

    希望这能解答您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师