This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑电平转换器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632066/logic-level-shifter

哪种IC适合于8位数据的5V至3.3V转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sukumar:
    有许多设备可以执行此转换,最佳选择取决于多种因素。

    所有数据是从5V传输到3.3V,还是从3.3V传输到5V?

    是否有任何数据通道在操作过程中改变方向? (如果是,是否有用于控制方向的指示线?)

    所需的最大数据速率是多少?

    线路上最坏情况下的寄生电容是多少?

    各发射器(3.3V和5V)可提供多少电流?