This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0004万:DAC断电模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642182/dac80004-dac-power-down-modes

部件号:DAC8.0004万

您好,

我使用此例程设置DAC电源的打开和关闭

void set_dac电源(uint8_t模式)

   dbgMess ("DAC功率:%s! 值=%I",模式== 1? “关”:“开”,模式);

   如果(模式=1)
      SPI_SEND_DATA (write_DAC | PWR_UP_DONM_DAC ,0x10,0x00,0x0F);
   否则
      SPI_SEND_DATA (write_DAC | PWR_UP_DONM_DAC ,0x10,0x03,0x0F);
}

如果我这样做,将设置以下位

0x14,0xf0,0x0f,0xf0  bin:0001 0100 | 1111 0000 | 0000 1111 | 1111 0000 | 通道:F 命令:通电/断电DAC       //SPI_SEND_DATA (write_DAC | PWR_UP_DONM_DAC,0x10,0x00,0x0F);
0x15,0xf0,0x00  ,0x00 bin:0001 0101 | 1111 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0000 | 0000 |通道:F 命令:清除模式寄存器
0x16,0xf0,0x00  ,0x00 bin:0001 0110 | 1111 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |通道:F 命令:LDAC寄存器

如果模式为1

结果如下

0x14,0xf0,0x00  ,0x00 bin:0001 0100 | 1111 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0000 | 0000 |通道:F 命令:加电/降DAC
为什么设置D7至D4位?

我可以执行CH-D至CHA的哪些操作?

谢谢vodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vodi,

    感谢您的查询。 我很调查这件事。 很快会回来并给出答案。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vodi,

    位D7-D4是内部位,不向用户公开。

    关于位D3到D0,您应该使对应于所需通道的位高,以便执行加电/停机命令。

    此致,
    Uttam