This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:可接受的最大输入功率(VIN +/-功率)是多少?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632027/adc12d500rf-what-is-the-maximum-input-power-vin---power-acceptable

部件号:ADC12D500RF

我们为ADC12D500RF器件提供外部输入。 请指定VIN+/-引脚上可接受的最大输入功率。 同时指定相应的电压级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Shiva
    该信息包含在第19页产品数据表的表3.2 中。
    第24页的表3.6 中列出了满量程范围信息(实现满量程ADC输出代码所需的输入振幅)。
    此致,
    Jim B