This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:固件源/示例是否随高速EVM一起分发?

Guru**** 2753055 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632048/tsw14j57evm-are-firmware-sources-examples-distributed-with-the-high-speed-evms

部件号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12DJ3200EVM

您好,

我有兴趣了解ADS53J90EVM的TSW14J57EVM附带了哪些固件。 是否通过高速数据转换器Pro应用程序分发项目文件或固件二进制文件?

如果有适用于这些EVM的Linux实用程序,我也会感兴趣。 感谢您的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    目前,TSW14J57EVM仅支持ADC12DJ3200EVM。 可从以下链接下载此固件。 HSDC Pro仅提供用于FPGA编程的二进制文件。 一旦我们在不久的将来添加了其他ADC和DAC EVM支持,最终将在TI网站上的TSW14J57EVM产品文件夹下提供源代码。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../zdldhynq8t3pz8kitwsqpxbnn2qrp22h