This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:REFIO引脚电压

Guru**** 2882350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641110/ads7263-refio-pin-voltage

部件号:ADS7263

你(们)好

我对REFIOx引脚有一些疑问。

客户的寄存器设置如下:

 配置寄存器: 0xD060

 REFAC1:0x07FF

 REFAC2:0x07FF

 REFCM:0x0000

在此设置下,我们是否需要将某些电压输入到REIOx引脚?

当它们向CMx引脚输入一些电压时,它不会按预期进行转换。 但是,当它们将2.5V输入到REFIOx引脚时,它确实会按预期进行转换。

在REFCM的默认设置下,共模电压由CMx引脚设置。 同样,在默认设置REFACx时,参考电压由REFIOx的外部电压设置。 因此,我们需要同时向CMx和REFIOx供应。

(在上述配置设置的情况下,我们不能让REFIOx引脚保持打开状态。)

我的理解是否正确?

 

如果我的理解不正确,请告知我。

 

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto-san

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto-san

    是的,您的理解是正确的。

    通过将07FFh写入REFAC1和REFAC2寄存器,将断开内部电压基准。 因此,必须将外部电压基准连接到设备,才能正确转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan-San,

    感谢您的支持。

    我明白了。
    (当REFDACx引脚设置为外部参考(无论REFCM是什么)时,我们需要将外部电压参考连接到REFIOx引脚。)

    此致,
    山本浩二