This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42B49:频率为<10kHz时为1/f噪声

Guru**** 2503065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638356/ads42b49-1-f-noise-for-freq-10khz

部件号:ADS42B49

您好,

频率范围<10kHz时,我是否可以获得1/f噪声数据?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY
    我们正在研究您的问题。
    有人会很快回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    是否有任何更新?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY
    对于此ADC,我们没有1/f噪声的表征数据。
    您能否分享有关您的应用的更多信息,以便我们了解1/f噪声性能为何如此重要?
    此致,
    Jim B